This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:数据表中未列出数据速率的 RX 电流消耗

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1060214/cc3120-rx-current-consumption-for-data-rates-not-listed-in-the-datasheet

器件型号:CC3120

CC3120数据表仅列出了接收模式下两个数据速率的电流消耗水平:1 DSSS 和54 OFDM。 对于所有其他数据速率、是否可以假设电流仍在53mA 左右?

此外、您能否详细说明注6 (第8.5节、第15页)、该注释提到了特征评定的吞吐量为1Mbps。 运行54 OFDM 时、是否会有空数据包?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    可以安全地假设在 RX 中、对于所有其他数据速率、电流仍为~53mA。   

    我将查看注释6以确定、但我的假设 是 不会有空数据包。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    对于第二个问题、我可以确保不会有任何空数据包。  

    在   54OFDM 中发送数据包时、吞吐量仍将以54Mbps 的速率信息突发发送。 由于器件在一段时间内不会每秒持续发送/接收数据包、因此可以 将平均值考虑为1Mbps。  

    通常、您可以忽略脚注6、因为它不会影响数据包。 尽管请告诉我这是否回答了您的问题、或者您是否需要我进行更多澄清。

    此致、

    Jessica M. Torres