This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:有关天线选择用法的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1059695/cc3235modsf-questions-about-antenna-selection-usage

器件型号:CC3235MODSF

您好!

在 CC3235MODSF 上实现 WIFI 天线选择时遇到一些问题。

以下是 我找不到答案的问题:

1) 1)是否需要使用2条不同的 GPIO 线路使 AUTO_SELECTION 模式正常工作?

2) 2)能否使用1个 GPIO 引脚开关手动切换外部天线?

3) 3) SlWlanAntSelectionConfig_t 中 Pad 的含义是什么 ?

typedef struct
{
    _u8  Mode;                                                                           /* see SlWlanAntSelectionMode_e */ 
    _u8  Ant1Pad;                                                                        /* Antenna selection pad (not pin!) */
    _u8  Ant2Pad;                                                                        /* Antenna selection pad (not pin!) */
    _u8  Reserved;
    _u32 Options;                                                                       /* Set to zero - not supported */
}SlWlanAntSelectionConfig_t;

4) 4)我可以使用哪些引脚或哪些引脚(GPIO)作为天线选择的标准引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的参考设计使用2个 GPIO 来控制外部开关。

    我想、如果您只有一条线路来控制开关(即0或1)、那么您可以实现一个简单的电路来将这两条线路转换为一条线路。

    该管脚可与物理管脚进行1:1转换。 您可以在编程人员的用户指南上看到您刚刚附加在这个线程中。 您可以在同一章节中看到映射它的表、表4-14。 此处介绍了所有选项。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复。

    您能否提供外部天线切换的工作代码示例?

    此致、Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 network_terminal 示例下提供了它。

    您可以查看 network_terminal.c 并查找以下代码段:

    /* Ant selection Enable */
    { AntSelectionEnablecmdStr,  cmdAntSelectionEnablecallback,
                                                  printAntSelectionEnableUsage  },

    Shlomi