This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODASF

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1060338/cc3235modasf-cc3235modasf

器件型号:CC3235MODASF

我们正在根据硬件检查清单、在通过 UART 连接到主机处理器的定制电路板上组装 CC3225MODASF 模块。 我们已经使用嵌入式编程技术成功地对模块进行了编程。 我们看到模块默认保持 UART RX 为高电平、这就是我们检测模块是否存在的方式。 我们找到了几个电路板、其中一些模块具有 RX 低电平、一些具有 RX 高电平 、但 UART 引导加载程序不响应任何命令。 主机处理器代码或电路板设计/布局未更改。 是否有方法知道模块是否附带了不同的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模块可能附带出厂时不同的 Service Pack、但这不应影响此类行为。

    您的 SOP 模式是什么? 如果它是模式0-1-0 (2-1-0)、那么您应该在 UART RX 线路上具有上拉电阻。 如果 RX 处没有此上拉电阻、模块可能会在复位(上电)后错误地进入 UART 加载程序模式。

    1月