This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:RadiotoolCLI 至 CC313x 接口

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1059823/cc3130-radiotoolcli-to-cc313x-interface

器件型号:CC3130

大家好、 我们 正在寻找 CC3130和 Radiotool 之间的接口协议、我们需要在生产测试模式下使用此协议、该模式具有一组非常精简的 RX 和 TX 验证命令、我们将通过 SPI 接口从我们的主板处理器访问 CC3130。 我们正在寻找 CC3130和 radiotoolcli.exe 之间的协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 CC3xxx 无线电工具中的代码(请参阅文件\Source Files\Source Projects\Radiool_CC32xxS_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS\radotol.c /.h)。 根据此文件、您可以轻松地在主机固件中实现无线电测试功能。 您可以从 CC32xx SDK 网页下载无线电工具(兼容版本为 CC3xxxRadioTool-1.0.3.18)。

    1月