This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:有关 AWS 连接的问题。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1059502/cc3220s-question-about-aws-connect

器件型号:CC3220S

您好!  

我是 Wi-Fi 的初学者。  因此、这可能是一个愚蠢的问题。

我正在关注 simplelink Academy、但 对我来说很困难、而且我遇到了很多问题。

我正在测试 AWS 配置、如下所示

dev.ti.com/.../cc32xx_aws_plugin_provisioning.html

1.对于 AWS 连接、是否需要配置?

2. 配置是否需要 HTTP? 例如、使用 HTTP。

  我想使用 MQTT 连接到 AWS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你是 Wi-Fi 的初学者、最好从更基本的实验开始(请参阅 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMbaIpevqf00fzNR.N96jg__fc2e6sr__LATEST)。

    配置有2个级别:  

    -配置到本地网络、即如何连接到本地网络- Wi-Fi 配置培训对此进行了演示。

    -配置到 AWS 云:这是参考实验的重点。 在这个阶段、互联网连接已经在工作(使用 Wi-Fi 配置或 硬编码设置)。 器   件将首先使用自己的凭据(唯一器件 ID 和器件的公钥)注册到 AWS、以获取客户端证书、使其能够连接到 AWS IOT 内核。 注册过程通过 HTTP 完成(AWS 注册服务器是 HTTPS 服务器)。 接收到的证书可用于启用 MQTT 连接。

    AWS 配置是 AWS 插件之上的可选附加组件。 插件文档将指导您设置 AWS 帐户并手动获取设备证书。 AWS 配置会自动执行该过程、 并避免在生产中使用 HSM (有关  更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swpu332中的第3章)。