This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:Uniflash 不支持字符代码 gt;127

Guru**** 2766205 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1059204/launchcc3235mod-uniflash-does-not-support-char-codes-127

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

相关:

LAUNCHCC3235MOD:UniFlash 项目会使特定语言字符出现问题

问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您到底要做什么? (特殊字符的用途是什么?)

    这是否至关重要、即阻止您开展工作?

    我认为这已经报告过、但没有被列为优先事项-因此我们需要更好地了解有问题的用例。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ASCII 代码0-127包含一些控制字符和所有拉丁语通用的基本字符(包括字母)。 对于基于 othger Latin 的 lanuages (称为动态字符)、字母字符使用外部 ASCII 表进行编码-代码128-255。 在 MS Windows 中、Linux 具有另一种编码。

    我想问题出在我的 Windows 帐户名称中。 它包含我们的2个符号字符。 其中一个由0xB3编码。 因此,我的个人目录的系统路径包含的代码大于128。   UNIFLASH 可能不接受这种情况。

    因此得出的结论是、使用除美国键盘在 Windows 环境中显示的字母以外的其他字母创建登录的用户不能使用 UNIFLASH。

    我在工作站以外的另一台计算机上使用 UNIFLASH。 这对我来说很不舒服。 上次我检查最新版本时、我写了帖子。

    此致

    Sławek μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您提供信息。

    我将与工具团队一起检查这一点。