您好!
如何启用/禁用 CC3100的内部网页? 这是我的版本信息: v1.0.1.15-2.14.0.0。
我尝试使用分配的 IP 访问它、但页面未加载。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wilmer、
要禁用 HTTP 服务器,可以使用函数 sl_NetAppStop( appID)。 您可以在 CC3100/CC3200 Simple Link 用户指南的第11.11.1节中找到这些函数的说明
默认情况下、simplelink.net 处于启用状态。 要通过 IP 访问、您的设备必须处于站点模式、如果您的设备处于 AP 模式、请使用域名。

希望这对您有所帮助、
Rogelio
没有返回服务器启用状态的 API。 我假设您正在寻找如下所示的器件。

我还想确认您在调用 sl_NetAppStop 命令后仍然启用 https 服务器吗?
有关 API 的更多信息、我建议检查 SimpleLink 主机驱动程序
此致、
Rogelio
我在您分享的链接中看到了这一点:
Getting active applications:Get active applications for active role. return value is mask of the active application (similar defines as sl_NetAppStart):
_u32 AppBitMap;_u8 pOptionLen = sizeof(AppBitMap);sl_NetAppGet (SL_NETAPP_STATUS, SL_NETAPP_STATUS_ACTIVE_APP, &pOptionLen, (_u8 *)&AppBitMap);