This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:环回地址

Guru**** 2527360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1133419/cc3100-loopback-address

器件型号:CC3100

您好!

CC3100是否支持 在特定端口(例如80)上使用环回地址(127.0.1-127.255.255.255)进行测试?

如果是、如何测试 HTTP 服务器是否以这种方式启用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 CC31xx 器件不支持环回。 如果要测试 http 服务器是否确实在运行(不仅仅是读取 natapp 状态)、则需要从外部设备执行此操作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以确定此检查 NetApp 状态? 我已经尝试了所有可用的 API、无法让 它们告诉我是否启用了 HTTP 服务器。 我唯一可以确定它是否正在运行的方法 sys/mode.cfg是读取文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说得对、没有用于获取 http 服务器状态的 API。 您可以从 sl_NetAppStart()的返回代码中“确定”webserver 的状态,或者在发生故障时从异步处理程序中“确定”Web 服务器的状态。

    1月