This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:OtaArchive.c、sl_NetUtilCmd (sl_NETUTIL_crypto_CMD_verify_MSG、... 返回-10369、也称为 SL_ERROR_FS_FILE_IS 已打开

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220S-LAUNCHXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1132956/cc3220s-otaarchive-c-sl_netutilcmd-sl_netutil_crypto_cmd_verify_msg-returns--10369-aka-sl_error_fs_file_is_already_opened

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好 我已经编写了一个接受固件升级的自定义串行端口方法、这种方法已经使用了一段时间了。 但是、在尝试根据证书验证 OTA.SIGN 和 OTA.cmd 时、它突然停止、并出现错误。 正在尝试使用 "dummy_ota_vendor_cert.der"。 将 OtaArchive.c 重新编译时

#define OTA_FORCE_signature_verification          (错误)  

并在 Uniflash 中创建没有签名的 tar 包、即可安装新固件。 但是,如果将此设置为 true, 则 verifySignature()会失败,因为

状态= sl_NetUtilCmd (sl_NETUTIL_crype_CMD_verify_MSG、(uint8_t *)&verAttrib、
sizeof (slNetUtilCryptoCmdVerifyAttrib_t)、verifyBuf、SHA256_Digize_size + SigFileSize、
(uint8_t *)&verifyResult,&resultLen);

(笑声) 返回-10369、也称为 sl_error_fs_file_in_already 已打开、就像线程标题中所说的那样。

是否有人看到过类似的东西、或知道这可能是什么? 表面上、在 RAM 中的缓冲区(即 OTA.cmd 和 OTA.SIGN 连接)上调用 sl_NetUtilCmd、并得到一个文件已在使用的错误实际上毫无意义。

SL_NetUtilCmd (SL_NETUTIL_crypto_CMD_INSTALL_OP)... 成功、如果我为证书指定了错误的名称、则不会成功。 因此、似乎打开文件的部分正常工作、但应该使用该文件来验证签名的部分返回与文件打开相关的错误消息。

一些背景信息:我从常规 OTA 系统中取出了 OtaJson 和 OtaArchive、并使用专有且已经存在的协议传输数据包中的字节。 只要接收缓冲区中的字节超过512个、就像平常一样调用 OtaArchive_Process。 原因是我的产品处于收发器模式、侦听某些特定的 L2数据包、通过 其他协议将它们转发到服务器 、并且从不与 AP 关联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。 使用参考 OTA 模块时、我不熟悉类似的问题、因此不确定原因是什么。

    您能否提供 NWP 日志? (请参阅 https://www.ti.com/lit/swru455中的第20章)

    您是否在其他地方(与 OTA 并行)使用用于验证的证书文件(即 ota.cmd 文件)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我的硬件上没有该引脚、我换用了 cc3220s-launchxl、在这里我可以重现相同的行为。 我复制了第20章中的 include 和两行代码、然后花了最长时间才意识到该板上有2个名为 P62的引脚、其中只有一个引脚提供了一些东西。 但是、它似乎不是 NWP 日志、主要是0xff 和0xFE。 这是我的部件上明显的用户错误吗?

    我没有将任何证书用于 OTA 以外的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是 P1.62 (左侧的第8个引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在应用中启用它。