This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:禁用 HTTP 服务器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1133343/cc3100-disabling-http-server

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

如果我调用  sl_NetAppStop (sl_NET_APP_HTTP_SERVER_ID)以在 HTTP 服务器 已关闭时禁用它、这是否会导致覆盖 CC3100闪存?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilmer、  

    感谢您开始新的主题。 如果服务器已禁用、则调用 sl_NetAppStop 应该会返回错误并中止该函数。

    当您调用 sl_NetAppStop 时、新状态将写入闪存、并且即使在下电上电后也会持续。

    IM 链接 CC3100串行闪存指南 、其中介绍了闪存中的内容。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连续多次尝试调用此函数。 它每次返回0、而不是错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很久以前使用过1rst gen 器件(CC3200/CC3100)、但我记得、在我以前的经验中、我认为在这种情况下会重写配置文件。 如果您要以快速速率调用此 API、则会中止 SPI 闪存。

    如果您想确定、您可以将逻辑分析仪连接到 SPI 闪存线路以监听闪存命令。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认每次调用 API 时 SPI 线路上都有流量。