This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:ARP 请求失败

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1133410/cc3100-arp-requests-failing

器件型号:CC3100

您好!

我们 注意到、我们的许多设备无法响应 ARP 请求。

有些设备  对 ARP 请求的响应成功率为0%、而其他设备的响应成功率约为85-90%。

这是使用arping命令确定的。 例如:  arping -c 10000 <device_IP>

CC3100是否仅支持免费 ARP? 如果是、是定期还是仅在启动时?  

ARP 服务是否以某种方式被禁用? 如果是、如何重新启用(我 只能找到一个 API 来刷新 ARP 表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 设备支持 ARP 请求。

    可能环境中的其他内容会导致命令失败。

    您需要检查802.11空气监听器日志。