HII、我正在使用带 UART 接口的 STM32F107处理定制板中的 CC3100 WIFI 模块。 当我使用该函数时、MODE = SL_START (0、0、0)设置站点模式、但我获得-100
CC3100 微控制器
TX ------------------- > RX
RX <--------------- TX
RTS -------------------------- > CTS
CTS <------------------------------------------------------- RTS
IRQ ------------------------------------------------------- > IRQ
我已经在 SPI 接口中完成了它的工作并且从 WiFi 模块(CC3100)接收到 IRQ、但是当我尝试与 UART 接口通信时、我没有获得 IRQ。 请帮助我解决此问题。