This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:最新的 Service Pack 版本

Guru**** 2536980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1064909/cc3100-latest-service-pack-version

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

我们的器件(CC3100)上的最新 Service Pack 版本是2.10.0.0版。 只需确认可用的最新版本是什么。 它是 1.0.1.15-2.14.0.0吗?

和最新的 SDK 1.3?  是否可以使用来自 CC3200 SDK v1.5的主机驱动程序文件?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是最新的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和最新的 SDK 1.3?  是否可以使用来自 CC3200 SDK v1.5的主机驱动程序文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的、并且肯定会被重新要求。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用所需的移植是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否建议仅移植 simplelink/目录更改的策略? 是 simplelink_extlib、oslib、netapps 等。。。 有必要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您在代码中使用的确切库。 对于主机驱动程序本身,只需替换 simplelink\include\* simplelink\source\*文件即可。 但请注意、可能需要在平台移植层进行一些更改。

    1月