This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD

Guru**** 2558450 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1063455/wl1837mod-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD

当我们过渡到用于3M Cleanedrace 的 WL1837MOD 时、我与我们的监管和 EMC 团队进行了讨论。

 

我们已通过 EMC 测试、但对于俄罗斯、巴西和韩国、蓝牙需要进行特定测试。

 

我们的 EMC 团队提出的问题是、我们能否获得 WL1837MOD 的最新国际模块化批准列表? 是否还分配了任何 HS 关税代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我将深入了解这一点、 并最迟在下星期一返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    请在 此处查看模块化批准列表。 您可以 在此处下载测试报告

    我们将研究 HS 关税代码、并将很快告知您。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    我仍在研究这一点。 快速问题-为什么要查找 HS 关税代码?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong、我想我们的监管人员要求这样做。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    它到底用于什么?

    谢谢、