This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MODR1M2AMOBR 原理图和 SOP 电阻器在不同日期代码芯片中进行了更改

Guru**** 2766305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061970/cc3200mod-cc3200modr1m2amobr-schematic-and-sop-resistor-changed-in-different-date-code-chip

器件型号:CC3200MOD

您好、e2e、

我们的客户在 其项目中使用 CC3200MODR1M2AMOBR、他们最近在 不同的生产日期代码芯片中找到了原理图和 SOP 电阻器。

最初 SOP 上拉/下拉电阻器为100K、但最新模块为50K、他们还发现模块中的 PCB 布局发生了变化、下面是客户图片、发生了什么变化、对终端用户有任何其他影响? TI.com 中似乎没有更改列表。

需要您的帮助、谢谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我将对其进行研究。  同时、他们为什么要比较两者的 PCB 布局?   

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    客户进行了工厂测试、发现测试过程未通过、在仔细检查各项后、发现模块 IO 电阻测试失败、这与 SOP 上拉/下拉电阻相关、然后发现电阻更改为50K、 并移除屏蔽层、以便与旧模块进行比较。

    因为他们以前在 WW 的7个地区进行了产品认证、所以他们担心模块中会发生变化。

    谢谢。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    他们从哪里获得了这些模块?  

    您能否指出您注意到的布局变化?  

    他们如何测量 SOP 上拉/下拉电阻器的电阻?

    您还能在图片中说明哪个模块具有50k 电阻器?

    BR、

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已通过电子邮件发送反馈、因为这样将关闭此主题。

    BR、

    Jessica