This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:原电路板上的 WL1807和 w3006

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1064094/wl1807mod-wl1807-and-w3006-on-the-original-board

器件型号:WL1807MOD

Dear 支持

我们希望将 WL1807MOD 整合到日本使用的产品中。

自 WL1807MOD 通过认证以来、已在日本纳入天线

当创建包含 WL1807MOD 和安装了认证天线(W3006)的新电路板并将其集成到产品中时。

是否没有必要在日本获得新的认证?

此外、为了消除对新认证的需求、是否必须观察到任何问题、例如元件放置、电路板尺寸和图案设计?

此外、当您仅使用一根天线时、您是否需要新的认证?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadanori、您好!

    有必要为您的定制板获取新的认证、但通过利用我们的模块认证、只需要进行杂散发射和输出功率等抽查测试。 这可以节省您的成本和时间。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Sectong 先生。

    如果我连接 PCB 天线,例如1000423,

    是否需要获得新的认证?

    是否有天线不需要新认证?
    或者不需要新认证的方式?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadanori

    如果使用1000423、您可以利用我们的模块认证、因为它在我们认可的天线列表中(请参阅下表)。

    此表包含在我们的测试报告中、您可以从此 页面下载这些报告

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Secng。

    W3006 已列入 您的认可天线列表。

    但您说过

    有必要为您的定制板获取新的认证。

     无需使用 1000423对电路板进行认证 。

    对吗?

    使用哪种天线 进行电路板认证不是必需的?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadanori

    我本应该更仔细地选择我的词。

    如果您使用1000423或 W3006、则可以利用我们的认证。 但是、即使您利用我们的认证、仍需要一些抽查测试、例如输出功率测量和杂散发射。

    BR、