This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:是否可以将 WL1807MOD 替换为 WL1801MOD?

Guru**** 2512335 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1064327/wl1807mod-can-replace-wl1807mod-to-wl1801mod

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1801MOD

尊敬的支持

我不使用 MIMO、

因此、我将把 WL1807MOD 替换为 WL1801MOD。

那么是否需要更改硬件和软件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从软件的角度来看,您需要为 WL1801MOD 重新配置目标器件,即重新运行 configure-device.sh 脚本。 请参阅第4.1节: https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf

    WiLink8模块型号引脚对引脚兼容。 我已在该主题中添加了 h/w 专家、以确认是否需要从 h/w 角度进行任何更改。

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadanori

    从硬件的角度来看、无需更改任何内容。

    BR、