This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:Wi-Fi 无线电测试固件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1062507/wl1835mod-wi-fi-radio-test-firmware

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件: AM3358

大家好、

用于 WL1835MOD Wi-Fi 无线电测试的固件是什么?

-我将需要使器件保持在连续 TX 模式下、不使用/使用定义的功率级别进行调制

-将其置于连续 RX 模式等

如果 Wi-Fi 的此类命令与 BLE 的 HCI 命令相同、您可以共享用户指南吗?

稍后还需要具有用于 CE 认证中的接收器阻塞测试和自适应性测试的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bimalsinh、

    您可以使用  适用于 WL18XX 模块的 WiLink 无线工具 或 校准器工具中的 RTTT。  

    您可以在此处找到 RTTT 的用户指南在此处找到校准器工具的用户指南。 RTTT 在认证过程中使用、与  WiLink8 Linux Wi-Fi 驱动程序中的校准器工具相比、它的使用可能更容易。

    RTTT 用户指南第2页所示  、可 在 此处找到 WL18xx 的固件。   有关自适应性和 RX 阻塞的信息、请参阅 此主题

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    BR、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的快速响应、

    我要解决的内联查询很少:

    1) 1)此 新 固件 是否需要在 WL1835MOD 中刷写以用于 RTTT 工具?它是否专门用于认证? 完成此测试后、我们是否需要重新刷新 IC?

    2) 2)为了通过 UART 使用 RTTT 工具访问 WL1835MOD、我们是否需要从模块获取 UART 信号? 如果是、该接口是否需要任何特定的引脚? 如果可能、一些连接指南将会有所帮助。

    3) 3)是否可以直接通过我们的主机处理器 AM3358并使用此 RTTT 工具来控制 WL1835MOD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bimalsinh、

    我将深入研究、并最迟在下周二回复您。

    BR、  

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    是否有进一步更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bimalsinh、

    由于反应迟了,我的假期已经推迟了。 我仍在研究 您的问题、但 应该在星期四之前得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) a。 RTTT 工具 需要最新版本的 FW、应刷写到  WL1835MOD。

    1)  b)我认为您确实需要刷写 IC、但在假期后必须向我们的专家确认。

    2) 2) 您确实需要 UART 转 USB 转换     器才能使用 RTTT 工具、WiLink 模块硬件集成指南的第9.8节介绍了哪些接口线对应于应引出的特定引脚。   

    3) 3)是否可以直接通过我们的主机处理器 AM3358并使用此 RTTT 工具来控制 WL1835MOD?

    我不认为、要使用  RTTT 工具、您需要使用 USB 转 UART 转换器并 将其连接到 WiLink 模块硬件集成指南中提到的引脚。 您可能需要考虑使用   WiLink8 Linux Wi-Fi 驱动程序中的校准器工具。

    假期结束后、我将向我们的专家确认、以确保情况正确。

    BR、  

    Jessica M. Torres