This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:如何检查图像校验和?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1065483/cc3200mod-how-to-check-image-checksum

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

您好!

对于 CC3200、这使用旧版本的 Uniflash、该版本没有校验和来验证映像。

是否有任何方法可以像新版本 Uniflash 一样检查固件校验和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200器件在 ROM 引导加载程序中没有集成校验和测试。 但您可以创建自己的引导加载程序、该加载程序可以检查 固件校验和。 AF 第一步将加载引导加载程序的代码、并使用校验和加载最终代码。

    例如、可以通过 SHAMD5/dthe 外设来计算校验和、如下所示

    1月