This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:连接到2.4/5GHz 混合网络上的5GHz 通道

Guru**** 2383350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1065359/cc3135mod-connect-to-5ghz-channel-on-a-2-4-5ghz-mixed-network

器件型号:CC3135MOD

是否可以 强制模块连接到 2.4/5GHz 混合网络上的5GHz 通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如,您可以屏蔽不想连接的通道- sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID, SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params,...)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要添加到 JAN 应答、您可以 在2.4 (使用上面的命令)和5G (使用 SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G)频带上设置要扫描的信道。 您不会设置的频道-不会扫描(仅在扫描的频道上才可能连接)。

    您还可以执行扫描并读取结果(在您的应用中)、然后根据 BSSID 决定连接到特定 AP。