This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:日本认可的天线。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1805MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1064454/wl1807mod-the-approved-antennas-in-japan

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1805MOD

尊敬的支持

我从支持部门获得批准的天线列表。

我在 TDK 主页中找不到 ANT016008。

但在 TDK 主页中有  

。

它们是否认可了天线?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tadanori、

    您列出的天线是单频带型号、经 WL18MODGB 模块批准。

    双频带型号 已批准用于 WL18MODGI 模块。

    BR、

    成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong

    您连接的天线不建议 用于制造商(TDK)的新设计。

    如果我使用 单频带,是否可以使用 它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tadanori、

    如果您只需要2.4GHz、也许您应该考虑改用 WL1805MOD、因为它的成本更低。 请参阅 WL8入门指南中的表2-1。

    如果您计划使用单频带2.4GHz 芯片天线、则可以使用增益不超过3.2dBi 的任何芯片天线。

    BR、

    成