This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:ServicePack 的发行说明

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1062447/cc3235modasf-release-notes-for-servicepack

器件型号:CC3235MODASF

你(们)好。

我想结合 SDK simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08将我的项目更新为 CCS11。
在哪里可以找到更改的详细列表、特别是对于 servicepack-cc3x20?

此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    下载 SDK 后、您可以在 SDK 基础目录中找到发行说明。 例如、在版本5.20.0.6中、该文件被称为"release_notes_simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06"。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我知道该文件也是 ServicePack ReleaseNotes 的链接。

    我在该论坛中也提到3.40中的错误、但我没有找到任何已解决的信息。 但它已解决。
    可能是在我比较的版本之间的版本的发行说明中提到了这一点。

    因此、我正在寻找一个详细的列表。
    包含在更详细的视图中找到的错误和解决的错误的列表。

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    我明白您确切想说什么。 SDK 和 Service Pack 的发行说明不准确、不包含所有更改、尤其是对于 Service Pack。 CC32xx 器件的勘误表也缺失。

    我无法计算通过不同 TI 渠道对该问题的评价、但没有取得任何成功。 也许您会取得更大的成功。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman 和 Jan:

    我建议将其作为我们下一个 CC32xx SDK 中的更新。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    罗马