This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:如何在定制板的 CC3100 IC 中刷写服务包

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1064109/cc3100-how-to-flash-the-service-pack-in-cc3100-ic-in-custom-board

器件型号:CC3100

您好!

我们将 CC3100 WIFI IC 用于我们的定制板 ,并具有 STM32f103微控制器,我需要帮助将服务包刷写到定制板中的 CC3100 IC 中,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ServicePack 编程到连接到 CC3100而非 CC3100芯片本身的 SPI 闪存中。 请参阅CC3x00器件的产品线指南

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您已为类似问题创建了多个线程。 请确保遵循 SDK 中提供的所有指南或 TI.com 上的应用手册。  

    另外、请确保每个主题都是单独的问题、并在问题完成之前跟进同一个 TT。