This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 TI-RTOS 时可直接访问 GPIO#39

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1063548/cc3220sf-direct-access-to-gpio-s-while-using-ti-rtos

器件型号:CC3220SF

在使用 TI-RTOS 时、我们能否直接访问 CC3220SF 板的 GPIO? 它是否具有线程安全性? 我们需要以200ns 的间隔打开和关闭 GPIO。
到目前为止、我们只能以20us 的间隔切换 GPIO。 我想这是因为这两者之间发生的驱动程序函数调用所导致的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、您可以直接通过寄存器控制 GPIO 引脚。 但我认为以200ns 的周期控制 GPIO 引脚不是最好的方法。 请注意、CC3220以80MHz (=12.5ns 指令周期)运行。 在运行频率为80MHz 的 MCU 上的 RTOS 环境中、您的要求无法实现。

    禁用全局中断时、引脚的切换周期可能很少。 请参阅 CC3220数据表(第8.14.6.3章)中的 GPIO 时序参数、这也可能会使您复杂化。

    为什么不使用 PWM?

    1月