This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:通过 UART 缩短编程时间

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1063421/cc3220moda-improve-programming-time-through-uart

器件型号:CC3220MODA

你好!

我们现在使用本指南通过 与 XDS110连接的 UART 接口使用 ImageCreator 工具在量产线上对 CC3220MODASF 进行编程。 我们现在的问题是编程时间是3.5分钟! 这对于质量标度是不合适的、我们必须将其降低到几秒。

我们可以做些什么来缩短这个时间?

提前感谢
/Thibault  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于大规模生产、建议通过 SPI 进行 Gang 编程-请参阅生产线指南(第4章)。 这种方法可以缩短您的生产时间。

    但请注意、在编程期间、您需要擦除模块内的 SPI 闪存(MX25R3235F)。 此闪存的芯片擦除是典型值。 26s (最大76s)。 借助快速生产的 SPI 编程器(例如、Elnec BeProg2)、您可以实现大约50秒的完整 SPI 闪存编程(25秒擦除+ 25秒编程+验证)。

    更新了:BTW... 如果您没有直接 SPI 闪存编程选项、并且需要使用 UART、那么减少编程时间的选项不多。 唯一的方法是通过 OTA 使用小型应用程序映像和完整的应用程序。 这种方法会增加生产的复杂性、但会略微缩短生产编程时间。

    1月