This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:通过 SPI 对 CC3235MODS 进行编程

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1063033/cc3235mods-programming-the-cc3235mods-via-spi

器件型号:CC3235MODS

尊敬的 TI 员工:

我正在尝试使用 FLASH_SPI_*引脚和 Cheetah SPI 主机适配器刷写 CC3235MODS 模块。

1) 1) 在 Total Phase Flash Center 中、我在目标器件列表中找不到 MX25R3235F、您能否向我提供包含 MX25R3235F 的正确 XML 文件

2) 2)整个闪存过程中、我是否应该将 RESET_N (引脚35)连接到电阻器、然后再连接到 GND? 现在、它连接到100k 上拉电阻器。

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim、

    [引用 userid="482983" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1063033/cc3235mods-programming-the-cc3235mods-via-spi "]在 Total Phase Flash Center 中、我在目标器件列表中找不到 MX25R3235F、您能否向我提供包含 MX25R3235F 的正确 XML 文件?

    Total Phase Flash 不是 TI 支持的工具。 为此、您必须联系 Macronix。  

    [引用 userid="482983" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1063033/cc3235mods-programming-the-cc3235mods-via-spi "]在整个刷写过程中、我是否应该将 RESET_N (引脚35)连接到电阻器、然后再连接到 GND? 现在、它连接到100k 上拉电阻器。[/quot]

    您可能应该在闪存期间保持下拉复位、因为您已将编程器直接连接到闪存芯片线路。 因此、保持模块处于复位状态不应干扰闪存过程(例如、从闪存加载或执行)。