This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:使用 UNIFLASH 软件时 CC3100中的 HTTP 服务器代码链接问题

Guru**** 2637035 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061171/cc3100boost-http-server-code-linkage-issue-in-cc3100-while-using-uniflash-software

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3100CC3100SDK

HII、我正在尝试使用 uniflash 工具将 httpserver.ucf 文件刷写到我的 cc3100模块中、它也成功连接到 ap 模式 、但当我打开 mysimplelink.net 时、它不显示"blink_led.html"页面。 请帮助我解决此问题。

使用的微控制器:STM32h743zi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您能否列出您正在使用此软件的 SDK 版本? 我假设您使用的是 http_server 示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、是的、我们使用的是 http 服务器示例、SDK 版本 CC3100SDK_1.3.0中提供了该示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有必要在链接中键入"http://",这样整个链接就是"">http://MySimpleLink.net",您是否完成了此操作?

    您可以尝试刷新器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sabeeh 的回复,我也使用了您上面提到的同一 http 链接,不管怎样,我都会尝试使用服务回写重新刷写设备一次,并更新状态。