This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:代码签名证书

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061951/cc3220s-code-signing-certificates

器件型号:CC3220S

你好!

我最近正在研究生产线的代码签名证书。 从我所读的内容来看、cc3220S 支持基于 SHA1的证书、但自2021年1月以来、大多数证书颁发机构已转向仅提供基于 SHA2的证书。 是否有办法解决这个问题、或者我应该尝试其他任何方法?

感谢您的帮助!

VAsav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个映像编程(生产中)需要基于 SHA-1的签名。

    应用 SP 后、您可以使用 SHA2签名-例如在 OTA 更新中。

    请注意、该限制仅适用于图像签名。 证书链本身 可以使用 SHA2进行签名-即使是在生产中使用的证书链也是如此。

    我们目前还面临另一个问题、即 新要求 CA 使用设备不支持的更长密钥大小。

    目前、此类情况下的最佳解决 方案是使用自签名证书和供应商证书目录(请参阅 www.ti.com/.../swru547)。

    BR、

    Kobi