This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:最后一个 SDK

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, SIMPLELINK-CC32XX-SDK, CC3120, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061698/cc3120mod-last-sdk

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGINSIMPLELINK-CC32XX-SDKCC3120UNIFLASH

您好!

我们正在开发基于 CC1352R1和 CC3120MOD 的新器件。 问题是:

新开发应使用哪种 SDK?

根据 CC3120MOD 的官方网页、最后一个 SDK 是  SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 版本4.20.00.10。

根据 CCS 中的 TI Resource Explorer、最后一个 SDK 再次是 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 版本4.20.00.10。

但在本论坛的许多线程中、最后讨论的 SDK 是用于 CC32XX 器件的 SDK (SIMPLELINK-CC32XX-SDK 版本5.30.00.08)。 其中包含 CC31XX 器件的二进制映像、某些文档中也提到了该映像。  

事实在哪里? TI 是否打算拥有最新 SDK SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 的新版本、或者 对于所有 CC31XX 和 CC32XX 器件、应使用 SIMPLELINK-CC32XX-SDK?

当然会有混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以为 CC3120器件使用 CC32xx SDK 中的主机驱动程序和服务包、而不会出现任何问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC31XX 插件不会随每个 CC32XX SDK 版本一起更新。

    但是、SP 在两个器件之间共享 、您应该使用 CC32XX SDK 中的最新版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 奇怪 的是、为什么推荐的 SDK 在任何地方都仍然是 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 版本4.20.00.10。

    还有一个问题。  

    我们的初始项目基于 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN。 我想使用最新推出的 SDK (SIMPLELINK-CC32XX-SDK 版本5.30.00.08)更新项目。 在本例中、正确的过程是什么。

    1.在 c:ti/中下载并安装新的 SDK。

    2.在 CCS 中发现新的 SDK - Windows、首选项、CCS、可用的 SDK。

    3.项目设置-用新的 SDK 替换旧的 SDK。

    4.编译项目。

    5.使用新 SDK 中的新 bin 文件使用 Image Creator 创建新的 WiFi 映像。  在 CC3120MOD 中对新映像进行编程。

    您能否确认 这是正确的程序? 我是否错过了什么?

    注意:创建了初始项目、并随旧 版 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 版本4.20.00.10移植。

    提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK (适用于 CC32xx)和插件(适用于 CC31xx)之间存在差异、但它们都可以与网络处理器的相同服务包一起工作。

    由于 SDK 每季度都会更新一次(而插件不会更新)、因此我们建议使用最新 SDK 中的最新 SP (仅 SP)。

    只需要1个。 然后 使用 CCS 或 uniflash 从"C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x20\"安装 SP。 如果您使用的是 cc31xx、则无需对 CC32xx SDK 执行任何其他操作。

    无需编译任何内容或移植任何驱动程序代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您。

    1.您的意思 是、对于使用 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 创建的当前项目、应仅使用来自最新 SDK 的 SP 来使用 Image Creator 为 CC3120MOD 创建和编程新映像。 在项目设置中不应更改任何内容。 请勿在 CCS 工程的设置中交换 SDK。 我是对的吗?

    2.所有新项目都应使用 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 创建、但最后一个 SP 应用于 CC3120MOD。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SP 包括网络处理器的补丁(NWP 在 cc31xx 和 cc32xx 中基本相同、相同的补丁同时适用于这两种)。  

    SDK 的其余部分(以及插件)均由在主机处理器上运行的软件组成。

    SDK 由在 CC32xx 应用 M4上运行的软件组成。

    您使用不同的主机-因此您应该基于插件中的可移植代码。 您无法按原样使用 SDK 中的代码、我们建议您使用最新的 SP、而不需要对您的端进行任何操作

    我不确定您是否仍有疑问。 您之前的两个问题的答案都是肯定的。