This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:是否可以延长 LSI 值超过2秒?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061875/cc3220sf-is-that-possible-to-extend-lsi-value-longer-than-2-seconds

器件型号:CC3220SF

您好!

我的客户完全了解如果我们将 LSI 延长2秒以上会带来的风险。 但他们仍然希望更改它、甚至可以为它付费。

那么、是否可以更改该最大值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、这是不可能的。 2秒限制是通过对200多个接入点进行广泛测试确定的。

    我们希望找到 AP 不会断开基站连接的最大值、因为使用 LSI 并不是规范的一部分、而是仅用于改善功耗。

    如果我们打开此参数的值较高、则很可能某些 AP 会在不活动超时时断开我们的连接。

    此致、

    Shlomi