This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 SWD 模式下可以下载#39;t

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061626/cc3220sf-launchxl-can-t-download-in-swd-mode

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

您好!

SWD 2线制 JTAG 模式吗?

当我尝试下载时、出现错误。

SOP 设置为001。

连接到目标时出错:
(错误-615 @ 0x0)
目标无法看到正确格式化的 SWD 报头。 。
与目标的连接可能不可靠。 尝试降低
TCLK 设置、然后再试一次。
(仿真包9.4.0.00129)

我的目标配置文件设置为 CC3220SF_SWD。

 在开发模式下、Uniflash 没有使用闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定已将跳线正确放置在 SOP 引脚上? 您是否按下了重置按钮或完成了完全电源重置?  

    将连接类型设置为"CC3220SF_SWD"后、您是否按了保存? 您是否按下了测试连接按钮?  

    4线 JTAG 是否工作?