This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3225S 的本地 MQTT 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061458/cc3235sf-local-mqtt-question-for-cc3225s

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235MODS

您好!

我一直在搜索论坛、找不到我想要实现的目标的确切答案、

我将尝试将其发布在这里。

我要做的是:

1-使用 CC3235MODS 作为本地 MQTT 代理、该代理将从我的传感器发布数据

2-使用我的笔记本电脑作为本地 MQTT 客户端。

3-我的笔记本电脑 MQTT 客户端应用程序将从本地 MQTT 代理接收数据。

MQTT 代理或客户端均未连接到公司网络、只需在本地相互连接即可。

为此、我设想实施以下方案:

1-在 AP 模式下启动 CC3235MODS (例如名称 LocalMqtt)、针对安全连接进行配置

2 -使用认证等将我的笔记本电脑连接到此 AP LocalMqtt

3-开发客户端 MQTT 以便在成功连接后在我的笔记本电脑上运行。

您能否确认这是否可行?  

谢谢、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以这么做。

    您可以将 MQTT_CLIENT_Server 示例作为本地 MQTT 代理的引用进行检查。

    您将需要删除对外部代理的引用、并且可能需要添加一个从代理本身发布的选项(我不确定是否已实现)。

    您还需要将角色设置为 AP 模式、而不是现有站点。

    对于此用例、HTTP 服务器可能更简单。