This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:无法连接或扫描、具体取决于通道

Guru**** 2510155 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061389/cc3235modas-cannot-connect-nor-scan-depending-on-channel

器件型号:CC3235MODAS

您好!

我发生了一个 cc3235modas 无法连接到我的 AP 的情况。 我开始做一些测试、看到了一些奇怪的行为。

对于 某些信道、可以通过扫描找到它并连接到、但不能连接到其他信道。

通道正常:36、40、48

找不到频道:149、153

为了确保没有滤波器、我设置并检查 ChannelsMask、它显示了正确的0xffffffff 指示没有滤波器

        Option = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS_5G;
        _u16 OptionLen = sizeof(SlWlanScanParam5GCommand_t);
        ret = sl_WlanGet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, &Option, &OptionLen, (_u8 *)&ScanParamConfig5G);

当 cc 无法连接时、我的计算机可以正确连接并显示正确的通道。

我使用的是几天前推出的最新 SDK 和 Service Pack、而接入点是普遍适用的 AC lite。

是否有任何问题可能出在哪里?

此致、

C é dric