This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:从串行闪存中擦除 ServicePack

Guru**** 2386490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, UNIFLASH, CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1061202/cc3135mod-erase-servicepack-from-serial-flash

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGINUNIFLASHCC3135

您好!

我们将 CC3135MOD 模块与 STM32搭配使用、同时搭配 FreeRTOS。 该模块通过 SPI 连接。  

我们已通过 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN_4.20.00.10对 CC3135的服务包进行编程。 使用 Uniflash 刷写服务包。 我们要确认服务包是否已正确编程到模块中。 是否有任何方法可以检索有关其中现有 Service Pack 版本的信息?

此外、我们如何擦除现有的服务包并刷写它的另一个版本?

请告诉我们。

谢谢、

序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 ServicePack 的信息,您可以将 API sl_DeviceGet ()与选项 SL_DEVICE_General - sl_DEVICE_GENE_BUARIED_VERSION 一起使用。 请参阅 doxygen 中的主机驱动程序示例。

    如果要删除 servicepack、可以通过 Uniflash 软件对空白映像进行编程。 使用 Uniflash、您可以根据需要对任何兼容的服务包进行编程。 使用主机 SPI 接口和命令 sl_FsProgram(),您也可以对任何兼容的服务包进行编程。

    1月