Ben、
正如此处离线讨论的、该线程的延续:
我们确实在 WL1831MOD 上使用 Bluez。
在测试中、我们实际上使用2个 Linux 器件、这些器件具有通过 D-Bus 接口(https://github.com/tinygo-org/bluetooth)使用 BlueZ 的 Go 蓝牙软件包、经过修改后 重复发送420字节数据包。

使用2个蓝牙5.2兼容器件、我们达到了 大约23Kbytes/s
借助采用 WL1831MOD 的 Linux 和其他兼容蓝牙5.2的器件、我们目前已设法达到约1.4Kbytes/s
遗憾的是、我们很难更改 MTU 大小、因为与使用2个蓝牙5.2兼容设备进行的测试不同、我们经常会通过 Dbus 遇到"连接失败:操作当前不可用"错误、这使我们无法进行连接、原因未知。
我们将尝试更详细地调查 HCI 日志。 如果您在使用此工具之前遇到任何更改、这将是一大帮助。
此致、
Bernd