This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:无法在 CC3120上托管 https 服务器

Guru**** 2553680 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1134230/cc3120-not-able-to-host-https-server-on-cc3120

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC31XXEMUBOOST

根据网络安全要求、我们需要托管 https 服务器而不是 http 服务器。  

硬件设置为:

- 已将 CC31xxemuboost 板与 CC3120板通过 UART 连接为原理图、并尝试使用 CCS Uniflash 和 Uniflash 工具与 CC3120板进行通信

如果我们要将证书用于 https 服务、我们有两种方法:

1.使用 SDK 目录中所述的由批准的供应商签署的证书

     这是不可行的、因为我们的产品不是面向互联网的器件、因此我们无法采用这种方法

2. 支持自签名证书和使用自签名证书的目录

    我们能够使用 CCS UniFlash 工具读取使用 CC31xx 仿真器板的 CC3120芯片版本、但我们无法列出文件系统。

    我们也下载了 UniFlash 工具,但无法继续执行“启动映像创建器”操作

让我们知道如何建立通信并阅读目录并修改相同内容?

此致、

Anuj Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置不清楚、因为 CC3120 BoosterPack + EMUBOOST 还需要执行应用程序的外部主机。

    您使用的是什么主机?

    您可以在引导加载程序模式下通过 UART 与 Uniflash 进行通信、并刷写器件、但仅限于此而已。

    请澄清。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您能否加入简短通话、以便我们展示我们的工作方式、并帮助您确定我们的问题所在。

    这个问题对我们来说非常重要、我有政策限制在公共论坛上分享设计。

    此致、

    Anuj Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    使其脱机。

    Shlomi