This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:用于为 CC2650MODA 和 CC2654MODAE 进行开发的硬件

Guru**** 2513395 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, LAUNCHXL-CC3235SF, CC2564MODAEM, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1056508/launchxl-cc3235sf-what-hardware-to-use-to-develop-for-cc2650moda-and-cc2654modae

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC2650MODACC2564MODAEMCC2564C

大家好、

美好的一天! 我需要您的帮助、了解用于 为我们的客户开发 CC2650MODA 和 CC2654MODAEM 的最佳硬件。  

我们的客户正在开发 TI MCU 之间的蓝牙通信。 通用架构是多个(约5个)外设 BLE MCU、可将其读取的信号发送到支持 BLE 和蓝牙的中央 MCU。 它将使用 BLE 从外设模块获取数据、并使用蓝牙与手机应用进行通信。

目前 、它们有一个 LAUNCHXL-CC3235SF、CC2650MODA (用作外设 MCU)和一个 CC2564MODAEM (用作中央 MCU)。 您是否可以建议开发板来实现这一点? 据我所知、如果没有某种 LaunchPad、开发和调试 CC2650MODA 将很困难。

我们是否应该选择其他更适合客户设计的 MCU?

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我本周将在这里跟进。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您能帮我解决这个问题吗

    谢谢、

    Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan 和 Maxim、您好!

    客户是否必须使用 CC2564MODAEM? 这是一款双模蓝牙4.0收发器;我建议 改用符合蓝牙5.1标准的 CC2564C。 正确、该收发器确实需要 MCU 作为主机。 对于  CC2564C、我建议使用 STM32F4作为主机 MCU。 如果 CC2564MODAEM 确实很重要、那么我建议 将 MSP-EXP430F5529 用作主机 MCU。

    客户是否对 CC2650MODA 有疑问? 这是属于 BLE 团队的一部分。 如果您对此器件有任何疑问、我可以在本主题中加入 BLE 团队。  

    我想您可能已经知道了这一点、但 LAUNCHXL-CC3235SF 是一款仅支持 Wi-Fi 的 MCU、无法承载蓝牙器件。

    谢谢、
    Jacob