This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何更改 Tx CW 模式下的功率级别? 或无法更改。

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1056801/cc3220sf-how-to-change-power-level-in-tx-cw-mode-or-cannot-change

器件型号:CC3220SF

您好、支持团队、

 

我们的产品使用 CC3220SF SoC。 SimpleLink-SDK 版本:simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06。 使用 TI-RTOS。

 

我们的测试装置:

===================

我的问题:

  1. 我将通道1设置为2412MHz 且音调=0、频谱分析仪功耗约为-45 ~-55dBm;将通道1设置为2412MHz、音调=1、频谱分析仪功耗约为2~3 dBm。 我可以在 CW 模式下更改功率级别吗? 还是无法在 TX CW 模式下更改功率级别?

 

此致、

Lishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lishen、

    使用无线电工具传输 CW 时、您无法更改功率级别。 如您所见、将 Tone 参数设置为0将输出低电平的输出功率、因此您必须将其设置为另一个数字。 例如、使用 LaunchPad 执行此操作并将音调设置为1、您应测量18~20dBm。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    音调值(-1~-25、0、1~25)和输出功率级别(0~15)之间是否存在关系设置表?

    此致、

    Lishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利申

    不、没有。 您将注意到、当您将 transmissin 类型设置为 CW 时、您无法调整功率级别。 只有声音。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    谢谢。

    此致、

    Lishen