This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:接收器杂散发射问题-二次谐波

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1056225/wl1837mod-receiver-spurious-emission-problem---2nd-harmonic

器件型号:WL1837MOD

尊敬的 TI 论坛:

与本论坛中的其他人一样、我们在测试中遇到的二次谐波发射高于预期。 测试用例是接收器杂散发射、因此仅 LO 泄漏不运行发送。

我们的内部测试确认、产生问题的信号是本机振荡器的二次谐波。 使用校准器调节频率会相应地移动峰值信号。 采用多种设计(以及每个设计的多个单元)进行的测试始终以大约相同的电平启动信号。  

我打开本主题、与您的专家讨论该主题。

此致

-Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于节假日、我们将无法在下周回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    您能否提供频谱分析仪快照、说明它是如何发生 RSE 故障的? 这是传导还是辐射?

    BR、

    成