This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:在 settings.html 中添加 WPA3配置文件功能

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1055052/cc3235modas-add-wpa3-profile-functionality-in-settings-html

器件型号:CC3235MODAS

您好!

我添加了一个具有 WPA3安全性的 WiFi 配置文件、并且设备能够连接到 WPA3网络、但 Web 服务器不会将安全类型显示为 WPA3。 如何在 Web 服务器上显示 WPA3安全类型? 我在 settings.html 文件中进行了以下更改、  

"添加配置文件":{"f":"wlan/profile_add"、"SSID":[4、"N.L"、"正在刷新..."、"]、"":[1、"P.A"、"]、":"输入 SSID 或从列表中选择"、"安全类型":[4、"P.b"、"WPA2"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是有关 HTML 格式的专家、但您的更改似乎可以。

    您是否无法在下拉列表中看到"WPA3"?  

    还是只是没有正确配置器件?

    您能否提供 NWP 日志? (请参阅编程人员指南中的第20.1章: https://www.ti.com/lit/swru455)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、WPA3在下拉列表中可见、设备也可以连接到我通过下拉菜单添加的 WPA3配置文件、但 WPA3 WiFi 配置文件的安全类型在配置文件列表中不可见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我认为"_sl_G_PS*"不能返回 WPA3值。

    基本上、WPA3是使用 ROM 修补程序添加的。 它占用了大量的修补程序空间、我想这被认为不太重要、因此无需使用。

    您可以自行维护安全类型(或考虑"-"(设置优先级时)为 WPA3。

    您还可以将令牌替换为将转发给应用程序的专有令牌(请参阅第9.5.11章"主机令牌")。 在应用程序中、您可以使用 sl_WlanProfileGet 来查找实际的安全类型。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 此外、我还想添加对 WPA2/WPA3安全类型的常见支持、但在参考文档中、未定义 WPA2/WPA3的安全类型。 我该怎么做?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、当您创建配置文件时、我们的期望是、您将知道要连接的 AP 的确切安全类型。

    它不是通用支持。

    我想、如果 您使用 WPA2和 WPA3的 SSID 相同、则可以添加2个配置文件以覆盖两个 AP。