您好!
我添加了一个具有 WPA3安全性的 WiFi 配置文件、并且设备能够连接到 WPA3网络、但 Web 服务器不会将安全类型显示为 WPA3。 如何在 Web 服务器上显示 WPA3安全类型? 我在 settings.html 文件中进行了以下更改、
"添加配置文件":{"f":"wlan/profile_add"、"SSID":[4、"N.L"、"正在刷新..."、"]、"":[1、"P.A"、"]、":"输入 SSID 或从列表中选择"、"安全类型":[4、"P.b"、"WPA2"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"1"、"WPA2"、"1"、"