This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 CC3220进行时间同步

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1057114/cc3220sf-launchxl-time-synchronization-using-the-cc3220

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTAWR1642

大家好、

有两个 AWR1642BOOST (一个毫米波雷达开发板)、同步要求是对齐发送天线脉冲的两个板的时钟启动时间。

已实现有线同步、这可以使用由上升沿触发的外部触发源同时触发两个开发板。 但是、现在需要进行无线同步、如下图所示、客户想知道图中紫色框中是否有任何器件可用作模块:

其中一位 e2e 工程师建议使用以下方法:我不是无线通信领域的专家、但您可以查看使用 CC3220等 WiFi 设备进行同步。 连接到 AWR1642器件的两个 WIFI 器件可以通过无线方式同步、嘿、可以将 GPIO 切换为硬件触发 AWr1642帧

因为客户以前不熟悉 TI 的 WiFi 系列开发板。 有两个问题:

使用 CC3220配置图中所示的时间同步是否很复杂?

2、CC3220可实现的最高时间同步精度是多少?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry

    我认为 WiFi 不是实现精确同步的最佳技术。 以下是与使用 WiLink 8 WiFi 设备的主题相关的一个很好的摘要(它讨论 的是20μsec)。

    通过 CC3220实现此类同步的代码并不困难、但我希望精度不会优于100μsec μ s。

    2.很难说使用 CC3220在现实世界中同步精度是怎样的。 也许您的客户应首先指定预期的同步精度。

    1月