This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-01005:导入项目错误

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-01005, CC3220SF-LAUNCHXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1056263/tidc-01005-import-project-error

器件型号:TIDC-01005
主题中讨论的其他器件: CC3220SF-LAUNCHXL

您好!  

我安装 了 simplelink_sdk_wifi 插件_4_20_00_10和 TIDC-01005软件。

TIDC-01005软件需要3.6.0.0、但我找不到它。 我安装了最新版本。

然后我在 CCS 中导入了 wifi 门锁项目、但发生了错误。

请告诉我如何演示 WiFi 门锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该项目在 CC3220上完成。

    要迁移到 CC31xx 、您需要为主机创建项目并自行移植代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不使用 CC31xx。 我的目标是 CC3220SF-LAUNCHXL。

    我之前也安装了 simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06。

    我安装 SimpleLink WiFi pulg-in 的原因是 、安装示例时默认路径为 simplelink_sdk_wi_plugin_3_60_00_00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 最近的 SDK 中更改了 tirtos projectspec 的路径。

    在 TIDC SW 中打开 projectspec 文件并查找"import spec"-您可以删除此行(然后需要在 Doorlock 项目中将 tirtos 项目添加为依赖项)或将其更改为:

      

    更改此选项后、您应该能够导入项目。