This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:WiFi 套接字 API#39;s 之间的差异

Guru**** 2540670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1056126/cc3220sf-launchxl-difference-between-wifi-socket-api-s

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

对于套接字编程、我们有3组不同的 API

让我们以创建套接字的示例为例

1) sl_Socket ()

2) slNetIfWifi_socket ()

3) slNetSock_create()

我理解 了 slNetSock_create()和 sl_Socket ()之间的区别,因为一个只是包装器,允许代码独立于所使用的平台。 我以前问过这个问题:)

但是 ,什么是使用 SlNetIfWIFI_Socket()?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您提到的、SlNetSock 是 SlSocket 顶部的一个层、使代码独立于实际使用的网络接口。

    因此、如果您在 CC32xx/CC31xx 中使用 Wi-Fi 或在 MSP432E 中使用 ETH、则使用 SlNetSock 的代码将起作用

    SlNetSocket 层包含公共接口和公共代码、但每个接口使用特定的适应层-因此、当您添加 WiFi 接口时、它将在 SlNetIfWifi 中注册 Wi-Fi 处理程序。  因此(如果将 wi-fi 添加为网络接口)、SlNetSock_xxx 将调用 SlNetIfWifi_xxx、该函数将调用 sl_Socket ()等

    使用 MSP432E 时 、SlNetSock 在内部将调用 SlNetIfETH_xxx。