This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:无法连接到 WIFI 网络

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1053696/wl1831-unable-to-connect-to-wifi-network

器件型号:WL1831

您好!

我们遇到了现场设备之一无法连接到运行 WL1831芯片的设备上的 WiFi 网络的问题。 我们只能解决身份验证超时的问题。 WiFi 网络是一种非常标准的家庭 WiFi 网络、运行在 TP-Link Deco M5 (欧盟变体)上、我们已在数千个位置部署了我们的解决方案、没有类似问题。 您是否有什么想法会导致这种情况?

软件运行

  • Linux 内核4.9.281 (主线)
  • wpa_supplicant 2.9.
  • Connman 1.38
  • WL18xx 固件8.9.0.0.88

iw dev wlan0扫描结果

e2e.ti.com/.../iw_2D00_scan.txt

具有完整调试输出的内核日志

e2e.ti.com/.../kernel.txt

wpa_supplicant 日志

e2e.ti.com/.../7522.wpa_5F00_supplicant.txt

WL18xx 固件日志(供 gLogger 解释)

e2e.ti.com/.../fwlog.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将为您提供一位专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现场的其他设备是否能够连接到路由器  TP-Link Deco M5 (欧盟型号)?

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在同一位置使用多个设备(即同一物理路由器)进行了测试、但都有相同的问题。 当时、我们对路由器具有管理员访问权限、并尝试了不同的配置、但由于它是面向消费者市场的锁定路由器、因此几乎无法更改。 我们尝试启用和禁用2.4GHz/5GHz 网络、访客网络、快速漫游和波束形成-结果相同。

    我们尚未使用 不同的 TP-Link Deco M5 ( 即其他物理路由器、但相同的品牌和型号)进行测试 、因为我们目前无法访问该产品。

    我们的器件是消费类产品、因此我们对它们连接的网络设备几乎没有什么了解、除非它们与我们联系时遇到了上述问题。 我们知道、我们有许多设备通过某些 WiFi 网络连接、运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这似乎是 WiFi 网状路由器,但我假设您是在基础设施站/客户端模式下连接 DUT。

    "我们知道的是、我们有许多设备通过某些 WiFi 网络连接、并且运行正常。"

    非 WiLink8设备能够连接到完全相同的路由器?

    我将在团队内部检查我们的测试实验室中是否有此路由器

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们将以基站模式连接 DUT、就像常规客户端一样。

    是的、其他设备(智能手机、笔记本电脑)可以连接到完全相同的路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在测试实验室中测试了该 AP、并成功连接到该 AP。 下面的日志片段:

    @AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx。/sta_connect-ex.sh Deco_base WPA-PSK 12345678
    NETID=2
    ===========================
    好的
    好的
    好的
    [255004.897062] wlan0:通过本地选择从7c:EC:79:C8:02:F7进行身份验证(原因:3=DEAUTH_leaving)
    wlan0:ctrl-event-disconnected bssid=7c:EC:79:C8:02:F7 reason=3 local_generate=1
    好的
    root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx wlan0:ctrl-event-REGDOM-change init=core type=world
    wlan0:ctrl-event-REGDOM-change init=user type=country alpha2=US
    wlan0:SME:尝试使用 b0:4e:26:d6:CB:A7 (SSID=[255011.283208] wlan0:使用 b0:4e:26:d6:CB:A7进行身份验证
    'deco_base'频率= 5180MHz)
    [255011.297064] wlan0:将验证发送到 b0:4e:26:d6:CB:A7 (尝试1/3)
    [255011.542832] wlan0:已验证
    wlan0:尝试与 b0:4e:26:d6:CB:A7 (SSID='DECO_BA[255011.552228] wlan0:与 b0:4e:26:d6:cb:A7关联(尝试1/3)
    S'频率= 5180MHz)
    [255011.670592] wlan0:与 b0:4e:26:d6:CB:A7关联(试用2/3)
    [255011.698399] wlan0:来自 b0:4e:26:d6:cb:a7的 RX 等效值(capab=0x1411 status=0 aid=1)
    [255011.730384] wlan0:已关联
    wlan0:与 b0:4e:26:d6:CB:A7关联
    wlan0:ctrl-event-subnet-status-update status=0
    wlan0:ctrl-event-REGDOM-change init=country_IE type=country alpha2=de
    [255012.769007]密码:Max_cpu_qlen 设置为1000
    Wlan0:WPA:b0:4e:26:d6:CB:A7完成密钥协商[PTK=CCMP GTK=TKIP]
    wlan0:ctrl-event-connected -连接到 b0:4e:26:d6:cb:a7已完成[id=2 id_str=]
    [255012.830924] wlcore:关联已完成。

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看此内容。 遗憾的是、您似乎已连接到5GHz 频率(freq=5180MHz)。 我们的 WiFi 芯片仅支持2.4GHz、因此两端的设置存在差异。

    我们将为自己的实验购买相同品牌和型号的路由器、然后重新测试该路由器上的设置。 将返回到您的结果中。

    您能否共享使用的软件版本(wpa_supplicant、内核等)? 以及 shell 脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我们实际上测试了这两个频带。

    root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx wlan0:ctrl-event-REGDOM-change init=core type=world
    wlan0:ctrl-event-REGDOM-change init=user type=country alpha2=US
    wlan0:SME:尝试使用 b0:4e:26:d6:CB:A6进行身份验证(SSID=[255058.244758] wlan0:使用 b0:4e:26:d6:cb:a6进行身份验证
    'deco_base'频率= 2427MHz)
    [255058.261537] wlan0:将验证发送到 b0:4e:26:d6:CB:A6 (尝试1/3)
    [255058.442855] wlan0:已通过身份验证
    wlan0:尝试与 b0:4e:26:d6:cb:a6 (ssi='Deco_ba[255058.451836] wlan0:与 b0:4e:26:d6:cb:a6关联(尝试1/3)
    SE'频率= 2427MHz)
    [255058.570674] wlan0:与 b0:4e:26:d6:CB:A6关联(试用2/3)
    [255058.589242] wlan0:来自 b0:4e:26:d6:CB:A6的 RX 等效值(capab=0x1431 STATUS=0 AID = 1)
    [255058.620340] wlan0:已关联
    wlan0:与 b0:4e:26:d6:CB:A6相关联
    wlan0:ctrl-event-subnet-status-update status=0
    wlan0:ctrl-event-REGDOM-change init=country_IE type=country alpha2=de
    Wlan0:WPA:b0:4e:26:d6:CB:A6密钥协商完成[PTK=CCMP GTK=TKIP]
    wlan0:ctrl-event-connected -连接到 b0:4e:26:d6:cb:a6已完成[id=3 id_str=]
    [255059.700636] wlcore:关联已完成。

    我将尝试获取所需的详细信息。   这是感恩节周,可能会有一些反应延迟。  

    Saurabh