This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:SFlash 地址选择

Guru**** 2813395 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1055520/cc3220sf-launchxl-sflash-address-selection

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

你好!

我目前正在研究一个项目来使用 CC3220SF Launchpad 创建应用、在此项目中、我希望将一些数据存储在 SFLASH 中、通过 SPI 连接到 CC3220SF、然后在 Web 服务器上使用这些数据。 我能够编辑开箱即用示例、以便在稍后的 SFLASH 中存储数据、并可以访问该示例。 但是、在更新程序时刷写新程序映像时、我在查找有关如何在 SFLASH 中永久存储数据而不擦除数据的信息时遇到问题。

我目前正在使用 CCS 加载程序映像并阅读本文档(链接此处)、找不到所需信息的任何位置。

是否有人可以提供有关此主题的一些信息? 是否可以通过选择要覆盖的"区域"来执行 SFLASH 部分上的闪存? 如果无法这样做、您建议如何在闪存后存储数据?

此外,我已经阅读了有关 sl_FS*() API 的文档(链接 在此处),但我无法在任何位置找到有关如何手动选择 SFLASH 中的地址以创建文件的信息。 是否只能逐个自动附加文件?

在本例中,我有一些.js 文件存储在 SFLASH 中时具有最高存储器地址,并且使用 sl_Open()创建的文件将在之后创建。 我可以通过某种方式选择 SFLASH 中的"位置"吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望保存能够在对 sFlash 编程后保存的永久数据、则需要连接另一个存储器、如 EEPROM、SD 卡等 使用文件系统 API 时、sFlash 中没有用于管理位置的 API。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道我是否可以将 API 用于外部 SFLASH、因为这些函数的参数都不接受 CC3220SF 的不同通信端口。 我正在尝试了解 sl_FsOpen 函数的代码、但我不确定如何在某些文件中将代码修改为 simplelink 库中的 driver.c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 不能使用 sl_文件系统 API 访问另一个闪存存储器。 因为 sl_ filesytem API 不会将内容直接写入 SPI 闪存。 此 API 向 NWP (WiFi 协处理器)发送命令、后者负责管理 SL_文件系统。

    如果您要使用辅助存储,则需要自行管理它们。 读取/写入 EEPROM、SD 卡或 SPI 闪存的任务相对简单。 如果您想要更复杂的内容、可以在存储器上方使用第三方库、如 fatfs 或 SPIFs。 CC32xx SDK 包含使用 SD 卡的示例。

    1月