This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:使用错误的密码连接 AP 时、会无限期地发生断开事件(2)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1055313/cc3235modsf-disconnect-event-occurs-indefinitely-when-use-wrong-password-for-connecting-a-ap-2

器件型号:CC3235MODSF

您好!

使用错误的密码时、NWP 每25秒向主机 MCU 连续发送一次断开事件、这是一个问题。

下面是主机 MCU 端的日志。 我认为这是 NWP 的一个错误、我还附加了 NWP 日志。 请分析一下。

e2e.ti.com/.../nwplog.zip

[20202020-01-01T00:35:02][info][WIFI.c:1745][ATRx:60]-["AT+wlanget=connection、
+wlanget:sta、断开连接、、
好的


"]
[202020-01-01T00:35:02][info][WIFI.c:1745][ATRx:72]-["AT+wlanconnect="iptime_EAP"、wpa_ent、best_I20、user1、peap0_MSCHAPv2
好的
"]
[20202020-01-01T00:35:02][info][wifi。c:1745][ATRx:3]-[

"]
[202020-01-01T00:35:29][info][WIFI.c:1745][ATRx:67]-["+eventwlan:DISCONNECT、IPTIME_EAP、0x90:0x9f:0x33:0x8a:0x8:0x5a、208
"]
[202020-01-01T00:35:32][ERR][dm_comm.c:214]>> DMComM_EndBy:错误(dmStatus:0、dmCommPath:1、wifiStatus:16)
[20202020-01-01T00:35:32][info][WIFI.c:1745][ATRx:12]-[GOTOLPDS

"]
[202020-01-01T00:35:54][info][WIFI.c:1745][ATRx:67]-["+eventwlan:DISCONNECT、IPTIME_EAP、0x90:0x9f:0x33:0x8a:0x8:0x5a、208
"]
[202020-01-01T00:36:19][info][WIFI.c:1745][ATRx:67]-["+eventwlan:DISCONNECT、IPTIME_EAP、0x90:0x9f:0x33:0x8a:0x8:0x5a、208
"]
[202020-01-01T00:36:44][info][WIFI.c:1745][ATRx:67]-["+eventwlan:DISCONNECT、IPTIME_EAP、0x90:0x9f:0x33:0x8a:0x8:0x5a、208
"]
[202020-01-01T00:37:09][info][WIFI.c:1745][ATRx:67]-["+eventwlan:DISCONNECT、IPTIME_EAP、0x90:0x9f:0x33:0x8a:0x8:0x5a、208
"]
[202020-01-01T00:37:34][info][WIFI.c:1745][ATRx:67]-["+eventwlan:DISCONNECT、IPTIME_EAP、0x90:0x9f:0x33:0x8a:0x8:0x5a、208
"]
[202020-01-01T00:37:59][info][WIFI.c:1745][ATRx:67]-["+eventwlan:DISCONNECT、IPTIME_EAP、0x90:0x9f:0x33:0x8a:0x8:0x5a、208

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试发送  AT+wlanDISCONNECT 以响应 断开连接事件。