This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:长按唤醒方法

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1055439/cc3220sf-long-press-wake-up-method

器件型号:CC3220SF

您好!

是否有任何方法来实现"长按唤醒"? 按住按钮4秒钟可让设备进入睡眠模式、按住同一按钮 4秒钟可将其唤醒。 睡眠模式可通过计时器捕获模式完成、但此时长按唤醒模式至关重要。 是否有任何 API 函数或建议可解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220硬件不具备从休眠模式延迟唤醒的此类功能。 但是、可以通过多种方法来实现这一目的:

    • 将按钮连接到配置为唤醒源的引脚。 器件从休眠模式唤醒后、您可以检查代码中按钮的状态。 如果未检测到按钮仍被按下、您可以再次进入睡眠模式。
    • 您可以使用其他一些硬件来检测长按按钮的情况。 例如、555计时器等

    1月