This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何使用 TI-RTOS 直接读取/写入寄存器值?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1055319/cc3220sf-how-to-read-write-register-value-directly-with-ti-rtos

器件型号:CC3220SF

您好、支持团队、

 

我们的产品使用 CC3220SF SoC。 SimpleLink-SDK 版本:simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06。 使用 TI-RTOS。

 

我的问题:

  1. 我可以直接读取/写入寄存器值吗? 如何操作?

 

 

此致、

Lishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lishen、

    写入寄存器是指写入存储器的确切区域。 读数相同。 您不应期望这里有任何"魔法"。

    例如、您可以使用来自 hw_types.h 的宏 HWREG (x)

    #include "ti/devices/cc32xx/inc/hw_types.h"
    HWREG(I2CA0_BASE + I2C_O_MTPR) = 2;
    

    但是、在读取/写入外设寄存器之前、需要启用外设时钟。 如果您不这样做、您将看到硬故障。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    感谢您的建议。

    此致、

    Lishen