您好!
我将 CC3230 SoC 用于其中一个项目。 SoC 的复位通过 MSP430 MCU 进行控制。 我有一个按钮开关、该开关在 MSP430 MCU 上读取。 当检测到开关时、MSP430通过 UART 将数据发送到 CC3230、然后 CC3230点亮 LED。 我们观察到、第一次按下开关时、器件不会给出任何响应、但第二次按下时、器件会给出响应。 我们已经检查了通过 UART 传输的数据、情况良好。
我们怀疑 ISR 处理过程中出现了一些问题。 这种情况发生在少数器件、而不是所有器件。
是否有什么问题是由什么引起的?
感谢你的帮助。
谢谢。